Other Parts Discussed in Thread: MMWCAS-DSP-EVM,
官方的mmwave studio似乎只能离线采集数据,根据网上方法对PROCESSOR_SDK_RADAR_03_08_00_00进行修改可以实现数据实时显示,但似乎截获的dataarray是固定形式的,我是否能获取原始的回波数据而不是处理后的信号,因为我需要对原始信号进行处理,而不是如得到这些图片的数据
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
官方的mmwave studio似乎只能离线采集数据,根据网上方法对PROCESSOR_SDK_RADAR_03_08_00_00进行修改可以实现数据实时显示,但似乎截获的dataarray是固定形式的,我是否能获取原始的回波数据而不是处理后的信号,因为我需要对原始信号进行处理,而不是如得到这些图片的数据
参考下方FAQ中的第6条 Can the raw data be parsed out of the mmWave Studio by the user separately?
[FAQ] MMWCAS-RF-EVM: Cascade Board related Queries - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums
MMWCAS-DSP-EVM: 实时处理 - 传感器论坛 - 传感器 - E2E 设计支持 (ti.com) 我的问题和这个链接中想表达的意思一致,为什么不能实时传输原始数据,而能实时传输在DSP中处理后的数据?是否能直接传输原始数据,是不是因为端口带宽不够
您好,
目前捕获原始数据,单芯片的话用DCA1000, 级联系统用MMWCAS-DSP-EVM。
比较类似的情况,之前也有人不想用DCA1000,想直接读取,这篇文章里面写了用DCA1000的好处和不使用的方法,受影响的是刷新率和传输率,您可以看看。
级联系统虽然没有类似这样的文章或者建议,如果您的研发能力很强,可以以此为思路试试。
我们还是建议您按照TI给的步骤来做,使用MMWCAS-RF-EVM+MMWCAS-DSP-EVM。