官方的mmwave studio似乎只能离线采集数据,根据网上方法对PROCESSOR_SDK_RADAR_03_08_00_00进行修改可以实现数据实时显示,但似乎截获的dataarray是固定形式的,我是否能获取原始的回波数据而不是处理后的信号,
因为我需要对原始信号进行处理,而不是如得到这些图片的数据
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考下方FAQ中的第6条 Can the raw data be parsed out of the mmWave Studio by the user separately?
[FAQ] MMWCAS-RF-EVM: Cascade Board related Queries - Sensors forum - Sensors - TI E2E support forums
MMWCAS-DSP-EVM: 实时处理 - 传感器论坛 - 传感器 - E2E 设计支持 (ti.com) 我的问题和这个链接中想表达的意思一致,为什么不能实时传输原始数据,而能实时传输在DSP中处理后的数据?是否能直接传输原始数据,是不是因为端口带宽不够
您好,
目前捕获原始数据,单芯片的话用DCA1000, 级联系统用MMWCAS-DSP-EVM。
比较类似的情况,之前也有人不想用DCA1000,想直接读取,这篇文章里面写了用DCA1000的好处和不使用的方法,受影响的是刷新率和传输率,您可以看看。
级联系统虽然没有类似这样的文章或者建议,如果您的研发能力很强,可以以此为思路试试。
我们还是建议您按照TI给的步骤来做,使用MMWCAS-RF-EVM+MMWCAS-DSP-EVM。