Other Parts Discussed in Thread: IWR1642
设置雷达参数时,Rx Gain (dB)设置48,RF Gain Target选则30dB,tx发射功率选择12.5dB,经过dca1000后得到的IF信号是由TX、RX 混频再经过低通滤波器得到的,其中混频和低通滤波器对信号的功率有何影响?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设置雷达参数时,Rx Gain (dB)设置48,RF Gain Target选则30dB,tx发射功率选择12.5dB,经过dca1000后得到的IF信号是由TX、RX 混频再经过低通滤波器得到的,其中混频和低通滤波器对信号的功率有何影响?

感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,混频和LPF低通滤波器对信号的功率都有一定的影响.
首先,混频作用就是将信号从一个频率转换到另一个频率。混频过程本身并不增加信号的功率。
它只是将功率重新分配到不同的频率上。因此,从总功率的角度来看,理论上混频前后信号的功率应该是相等的,
但是实际上混频器的也会有一些损耗和噪声。
对于LPF低通滤波器,允许低频信号通过,而阻止高频信号。当信号通过LPF时,高频分量的功率将被滤除,从而降低信号的总功率。具体来说,如果原始信号包含高频和低频分量,那么通过LPF后,高频分量的功率将被削减,而低频分量的功率则保持不变。
因此,LPF对信号功率的影响主要体现在削减高频分量的功率上。这可能导致信号的总功率降低。
IF信号的功率 和 发射功率,发射增益,接收增益之间的联系,很难给出一个确切的公式。
对于损耗,最好实际测一下。
官方的资料都是英文的。
对于mmwave的基础知识,我帮你找了一些中文的资料,你可以看看。
www.cnblogs.com/.../16908763.html
edu.21ic.com/.../5129
更多的英文tech report。
你可以在芯片主页的
https://www.ti.com/product/IWR1642?keyMatch=IWR1642&tisearch=search-everything&usecase=GPN