profile_advanced_chirp_advanced_frame_DDMA_awr2944_test.cfg
基础:
1.硬件为AWR2944 EVM;
2.官方固件:awr2944_mmw_demoDDM.appimage、sbl_qspi.release.tiimage;
3.基于参考配置profile_advanced_chirp_advanced_frame_DDMA_awr2944.cfg修改成profile_advanced_chirp_advanced_frame_DDMA_awr2944_test.cfg;
预期:
AWR2944 EVM的Tx3、Tx4发射,DDMA工作模式,1个空带.
问题:
目标的+速度正确,但是-速度出现在±20m/s左右。
请问profile_advanced_chirp_advanced_frame_DDMA_awr2944_test.cfg哪里有问题,谢谢!

问题2
make file 怎么用?