This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1243BOOST: 配合TSW1400evm进行采集,在mmWave studio(1.0.0.0版本)中Data Rate设置问题

Part Number: AWR1243BOOST


尊敬的专家,您好!

之前搭建整套系统时,发现采集的数据有误,具体现象可见这一问题的链接:

https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/810510/awr1243boost-tsw1400evm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AWR1243BOOST#

之后我对参数进行了一系列的尝试,希望能解决这一现象。

在试验了不同设置之后,发现了在DataConfig标签页中,Clock Configuration项目内的Data Rate的设置会影响到采集数据的准确性。

在默认为600Mbps的情况下就存在数据采集有误的问题,但只要设置的结果不是600Mbps,可以任意设置为(900、450、400、300Mbps)均可完成数据采集

想请教一下,这里的Data Rate的设置的参数作用是什么,为什么只有设置为600Mbps时会发生数据异常?

如果修改后是否会对数据的采集产生影响?

此外还有一个问题,我在这个参数情况下(Data Rate设置为900Mbps,Frames数设置为4,其余参数维持原样不变)采集了一组数据,结果发现位于0m处有一个异常的强散射点。如下图所示

但我可以保证当时天线正面0.5m范围内没有任何物品,出现峰值如此强的散射点不符合常理

想也请您评估一下是硬件出现故障了还是参数设置异常?

期待得到您的回复

谢谢!

  • 你好,

    LVDS data rate是LVDS输出的频率设置。

    此外还有一个问题,我在这个参数情况下(Data Rate设置为900Mbps,Frames数设置为4,其余参数维持原样不变)采集了一组数据,结果发现位于0m处有一个异常的强散射点。

    为什么你的range会有负半轴?adc数据你设置的是real? 

    Thanks,

    Chris