尊敬的专家,您好!
之前搭建整套系统时,发现采集的数据有误,具体现象可见这一问题的链接:
之后我对参数进行了一系列的尝试,希望能解决这一现象。
在试验了不同设置之后,发现了在DataConfig标签页中,Clock Configuration项目内的Data Rate的设置会影响到采集数据的准确性。
在默认为600Mbps的情况下就存在数据采集有误的问题,但只要设置的结果不是600Mbps,可以任意设置为(900、450、400、300Mbps)均可完成数据采集
想请教一下,这里的Data Rate的设置的参数作用是什么,为什么只有设置为600Mbps时会发生数据异常?
如果修改后是否会对数据的采集产生影响?
此外还有一个问题,我在这个参数情况下(Data Rate设置为900Mbps,Frames数设置为4,其余参数维持原样不变)采集了一组数据,结果发现位于0m处有一个异常的强散射点。如下图所示
但我可以保证当时天线正面0.5m范围内没有任何物品,出现峰值如此强的散射点不符合常理
想也请您评估一下是硬件出现故障了还是参数设置异常?
期待得到您的回复
谢谢!