Other Parts Discussed in Thread: IWR1642
以IWR1642BOOST,使用毫米波雷达工具箱3.6.0版本中的driver Vital Signs示例。参考适用于TI mmWave sensor平台的配置随启动加载的方式 - 汽车 - 技术文章 - E2E 设计支持这篇,可以尝试将配置固化在板子上,无需使用嵌入式设备发送配置,然而对于嵌入式设备的USB设备虚拟成两个COM口来对接一个有用的数据传输口和一个无用(已固化)的COM口并不方便。请问如何直接屏蔽掉配置发送端口?我在使用STM32设备。
另外,我并没有在手册中发现USB传输数据的格式,我需要提取到来自IWR1642BOOST向上位机发送的phaseWfm(经过带通滤波器后可分离除心率波形和呼吸波形),BreathingRate以及heartRate,所以想知道IWR1642BOOST在driver Vital Signs示例下,USB发送数据的格式如何,并参考USB发送的格式,提取我所需要的数据并完成显示工作。