我有4个问题
问题1. 按照手册中5F-61h寄存器描述,我可以配置的PWM频率为下图所示

在74h寄存器中的Pwm频率和5F-61h寄存器中描述的是一个东西吗?

问题2:74h寄存器中Pwm频率的单位是什么呢?
问题3: 我理解的是 当Pwm频率为10.01时,在模式0下,当转速小于841RPM的时候读数可能发生错误,是正确的吗?
问题4: 28-2Fh寄存器中的转速,是否为 '16位转速的值' 小于841的时候转速不准确,还是说需要对 '16位转速的值' 进行公式换算后小于841的时候转速不准确呢,如果需要公式换算,公式是什么呢?
谢谢