Other Parts Discussed in Thread: , DCA1000EVM
工程师,您好
我们使用AWR2243芯片进行开发,参考了AWR2243Boost评估板。配合MMW studio软件进行RS232、SPI连接,固件下载,雷达参数配置后,在output window中能看到打印出 ”trigger frame 成功“ 以及 ”frame end“,且输出了“no of files :1 ; no of frame : 8 ” (我们理解为雷达芯片收到一个文件,共8个frame)。这与我们配置中的发射frame数量吻合,但是我们在AWR2243的LVDS数据端与时钟端均未捕获到任何数据跳变(仅能捕获到MCU_CLK_OUT时钟输出,是通过FPGA的ila工具捕获的)。
请问:1. AWR2243其LVDS的数据及时钟输出是否需要单独的控制使能?LVDS数据端口是否是雷达前端ADC采样到数据后即会自动从LVDS端口输出?
2. 如果不需要单独的使能,请问是否有任何方式能尝试检测LVDS有正常输出?
请工程师帮忙解答一下,或是提供一下相关的资料参考。