连接之后:
找不到FPGA
RS232 Connectivity应该会显示为“connected”。Device Status会显示为毫米波传感器EVM板相应的型号。
但是我的是UnDetDe/ASIL-B/....
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
连接之后:
找不到FPGA
RS232 Connectivity应该会显示为“connected”。Device Status会显示为毫米波传感器EVM板相应的型号。
但是我的是UnDetDe/ASIL-B/....
您好
SPI没有连上,看一下下方链接的步骤
DCA1000EVM使用指南 - 嵌入式处理 - 技术文章 - E2E 设计支持 (ti.com)
关于Unable to read FPGA Version这个错误信息,可以按照下面debug手册中FPGA Issues检查一下。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALXBNwzujD9wALoMbM4BAQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST
后面SPI可以连接了,但是刷FPGA 的工具在给的链接中找不到下载地方,
DCA1000 User Guide
Download the Lattice Diamond programmer tool, Windows version (Programmer Standalone 3.10 64-
bit for Windows) from the following link: http://www.latticesemi.com/programmer. 这个需要额外的费用去下载 订阅 对吗?
工具是这个工具,但是它属于第三方的,具体怎么下载安装,需不需要收费,您需要联系lattice咨询一下。
如有其他问题,请重新发帖。
意思是 我买了ti的设备 然后有问题还需要额外找其他的公司进行付费咨询?
是的。
这对您的使用出现的问题,TI给出了解决方案,在之前给您发的手册里面。
如果涉及到第三方工具的使用,您需要联系第三方。
如果您已经使用了第三方的工具并且按照手册中的步骤来操作了依然有问题,您可以再发帖咨询。
之前也有客户出现过类似的问题,用的也是手册中的解决方法,工具也是lattice的,您可以在论坛里面搜一搜这类问题,但是没有接到反馈说lattice收费方面的,当然,我们也不清楚其他公司的政策,不过您可以再到他们的官网看看能不能直接下载他们的工具。
我下载了 lattice工具 dca1000 上的FPGA版本在 lattice工具免费版上找不到,需要付费版本上才有。。。。。