Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2544, AWR1843AOP, AWR2944, AWR1843
使用uniflash(8.7.0版本) 参考mmwave_mcuplus_sdk用户手册烧写流程,需要以下两种app image
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用uniflash(8.7.0版本) 参考mmwave_mcuplus_sdk用户手册烧写流程,需要以下两种app image
最新版本为8.7.0,版本8.6.0开始支持awr2544设备 uniflash版本回退
选择好awr2544设备后 start ,在program中的quick settings 未显示COM Port 没有可以设置串口的地
选择awr2944 在program中的quick settings 有显示COM Port 可以设置串口
跟实际连接不连接设备都没关系 选择awr2544设备 点击启动
program中的quick settings 就没有选择串口的地 都不用sbl+app 也更不用load image
在多台电脑上试过了 都不行 均为以下情况
1、program 中quick settings 显示create your personnalize settings view, click to add setting
2、settings & utilities 中只存在search
与其他型号的设备:与awr1843 settings & utilities中有setup 可供选择COM PORT,也存在format sflash.........;
与awr2944 settings & utilities中只有setup 可供选择COM PORT还有target memory selection:sflash
awr2544 只有search 在输入框中搜索Setup 也无任何东西,
awr1843/awr2944 设备在search 输入框中搜索Setup 也无任何东西 (默认存在的)
awr2544这个是需要手动添加这个setup或者format吗?是如何添加的?
使用python工具下载ok了
Starting QSPI Bootloader ...
INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-0 is initialized to 300000000 Hz !!!
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media : NOR SPI FLASH
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 75.000 MHz
[BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size : 4 KB
[BOOTLOADER_PROFILE] Cores present :
unknown
r5f0-0
[BOOTLOADER PROFILE] System_init : 104us
[BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open : 23us
[BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen : 2712us
[BOOTLOADER PROFILE] CPU load : 7338us
[BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken : 10179us
Image loading done, switching to application ...
INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r4 is initialized to 200000000 Hz !!!
INFO: Bootloader_runSelfCpu:217: All done, reseting self ...
BSS is powered up...
******************************************
AWR2544 MMW Demo 04.06.01.02
******************************************
mmwDemo:/>sensorStop
Ignored: Sensor is already stoppedDone
mmwDemo:/>mmwDemo:/>flushCfg
Done
mmwDemo:/>mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1
Done
mmwDemo:/>mmwDemo:/>channelCfg 15 15 0 0 0
Done
mmwDemo:/>mmwDemo:/>adcCfg 2 0
Done
mmwDemo:/>mmwDemo:/>
下载使用python的方式ok
不过uniflash 下载更方便,不知道有无其他用户使用uniflash遇到此类问题。