This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2544LOPEVM: 使用uniflash烧写appimage 软件未识别出串口

Part Number: AWR2544LOPEVM
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR2544, AWR1843AOP, AWR2944, AWR1843

使用uniflash(8.7.0版本) 参考mmwave_mcuplus_sdk用户手册烧写流程,需要以下两种app image

SBL Image :sbl_qspi.release.tiimage
App Image:awr2544_mmw_demo.appimage
或者
SBL Image :sbl_qspi.release.tiimage
App Image:awr2544_ccsdebug.appimage
软件始终未显示串口
lopevm 板 sop【2,0】 为101 下载模式
console
[2024/9/5 下午1:13:42] [INFO] Cortex_R5_0: Initialization complete
不再更新,使用该版本软件下载awr1843aop/6843aop均能显示串口,唯独awr2544没有串口,请问这是什么问题?
  • 最新版本为8.7.0,版本8.6.0开始支持awr2544设备 uniflash版本回退

    选择好awr2544设备后  start ,在program中的quick settings 未显示COM Port  没有可以设置串口的地 

    选择awr2944 在program中的quick settings 有显示COM Port  可以设置串口

    跟实际连接不连接设备都没关系 选择awr2544设备 点击启动 

    program中的quick settings 就没有选择串口的地 都不用sbl+app 也更不用load image

  • 您好

    在其他人的电脑上面再试试。

  • 在多台电脑上试过了 都不行 均为以下情况

    1、program 中quick settings 显示create your personnalize settings view, click to add setting

    2、settings & utilities 中只存在search

    与其他型号的设备:与awr1843 settings & utilities中有setup 可供选择COM PORT,也存在format sflash.........

    与awr2944 settings & utilities中只有setup 可供选择COM PORT还有target memory selection:sflash

    awr2544 只有search 在输入框中搜索Setup 也无任何东西,

    awr1843/awr2944 设备在search 输入框中搜索Setup 也无任何东西 (默认存在的)

    awr2544这个是需要手动添加这个setup或者format吗?是如何添加的?

  • 使用python工具下载ok了

    Starting QSPI Bootloader ...
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-0 is initialized to 300000000 Hz !!!
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media : NOR SPI FLASH
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 75.000 MHz
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size : 4 KB
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present :
    unknown
    r5f0-0
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init : 104us
    [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open : 23us
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen : 2712us
    [BOOTLOADER PROFILE] CPU load : 7338us
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken : 10179us

    Image loading done, switching to application ...
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r4 is initialized to 200000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runSelfCpu:217: All done, reseting self ...
    BSS is powered up...
    ******************************************
    AWR2544 MMW Demo 04.06.01.02
    ******************************************
    mmwDemo:/>sensorStop
    Ignored: Sensor is already stoppedDone
    mmwDemo:/>mmwDemo:/>flushCfg
    Done
    mmwDemo:/>mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1
    Done
    mmwDemo:/>mmwDemo:/>channelCfg 15 15 0 0 0
    Done
    mmwDemo:/>mmwDemo:/>adcCfg 2 0
    Done
    mmwDemo:/>mmwDemo:/>

    下载使用python的方式ok

    不过uniflash 下载更方便,不知道有无其他用户使用uniflash遇到此类问题。