This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: LVDS 数据异常

Part Number: AWR2243
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

你好,工程师,

   我现在正使用AWR2243这款芯片做开发,但是从LVDS拿到的数据解算出来的每个通道的I、Q数据的时域图不是正交,没有90°相位关系。其原始时域图如下左图1,甚至不是正弦波,经过一个低通滤波器之后能看到类似正弦波,但是没有相位关系,如下右图2。请工程师帮忙分析一下原因。我们使用的格式解析参考是如图3

 图1       图2    图3

还有一个问题,我自己设计了一套雷达chirp参数,在评估版上使用时误差在厘米级,且MMWstudio在Triger Frame时没有报错。但是我把同样的参数放到我们自己设计的板卡上(我们自己的板卡将awr2243直接连接至fpga,没有用到AWR2243EVM或DCA1000EVM),在trigger frame时就会有报错。报错截图如下图4。我们使用的雷达chirp参数如下图5,no of frame=0,no of chirp loop = 128(使用MMWSTUDIO启动时的默认chirp参数不会有报错)

 图4   图5

  • 你好,

      我现在正使用AWR2243这款芯片做开发,但是从LVDS拿到的数据解算出来的每个通道的I、Q数据的时域图不是正交,没有90°相位关系。其原始时域图如下左图1,甚至不是正弦波,经过一个低通滤波器之后能看到类似正弦波,但是没有相位关系,如下右图2。请工程师帮忙分析一下原因。我们使用的格式解析参考是如图3

    请问这个数据是在你在自已设计的板子上采集的么?AWR2243EVM上是一样的问题么?

    但是我把同样的参数放到我们自己设计的板卡上(我们自己的板卡将awr2243直接连接至fpga,没有用到AWR2243EVM或DCA1000EVM),在trigger frame时就会有报错。报错截图如下图4。

    这个截图看起来也像是mmWave studio的output,这从也是你们板子的输出?你们板子下载的AWR2243 firmware 版本是否正确?是否有参考DFP example?

    Chris

  • 1.是的,图1及图2的波形图是从我们自己设计的板子上采集的,然后将LVDS的ADC数据在我们的matlab上进行分析得到的。AWR2243EVM的板子在mmwstudio中的postproc中似乎没有这种问题。请问图3是AWR2243默认的LVDA 的ADC数据输出格式吗?

    2.图4这个截图确实是mmWave studio的output,是我们的板子使用我们图5的chirp参数,在trigger frame时的log。我们使用的固件版本是mmwave_dfp_02_02_04_00中的mmwave_dfp_02_02_04_00\rf_eval\rf_eval_firmware下的MSS和BSS。我们是使用的MMWstudio进行AWR2243的固件下载与配置,暂时没有用到DFP example,请问是否有问题呢?

  • 你好,

    1.是的,图1及图2的波形图是从我们自己设计的板子上采集的,然后将LVDS的ADC数据在我们的matlab上进行分析得到的。AWR2243EVM的板子在mmwstudio中的postproc中似乎没有这种问题。请问图3是AWR2243默认的LVDA 的ADC数据输出格式吗?

    可以尝试test source,看是解析数据的问题,还是ADC数据本身有问题。

    Thanks,

    Chris