Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM
你好,工程师,
我现在正使用AWR2243这款芯片做开发,但是从LVDS拿到的数据解算出来的每个通道的I、Q数据的时域图不是正交,没有90°相位关系。其原始时域图如下左图1,甚至不是正弦波,经过一个低通滤波器之后能看到类似正弦波,但是没有相位关系,如下右图2。请工程师帮忙分析一下原因。我们使用的格式解析参考是如图3
图1
图2
图3
还有一个问题,我自己设计了一套雷达chirp参数,在评估版上使用时误差在厘米级,且MMWstudio在Triger Frame时没有报错。但是我把同样的参数放到我们自己设计的板卡上(我们自己的板卡将awr2243直接连接至fpga,没有用到AWR2243EVM或DCA1000EVM),在trigger frame时就会有报错。报错截图如下图4。我们使用的雷达chirp参数如下图5,no of frame=0,no of chirp loop = 128(使用MMWSTUDIO启动时的默认chirp参数不会有报错)
图4
图5