This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LDC1614: 需要测量铁棒到传感器的距离, 如何实现?

Part Number: LDC1614


目前有一些需求, 在非磁性材料中, 预埋了一些长圆形铁棒, 直径5-50毫米,

需求1 :  已知铁棒直径 , 需要使用传感器在填充材料表面扫过, 检测其中铁棒的预埋深度. 检测的范围有两种, 1-100毫米深度  或者1-200毫米深度,  结果精度误差小于1毫米

需求2 :  未知铁棒直径和深度, 扫描估算铁棒直径, 这个精度要求较低, 直径估算误差不超过实际的2倍, 具体扫描过程如图

这些需求使用LDC1614可以实现吗? 或者使用其他IC是否可以实现, 有没有相关的方案资料?

感谢!