目前有一些需求, 在非磁性材料中, 预埋了一些长圆形铁棒, 直径5-50毫米,
需求1 : 已知铁棒直径 , 需要使用传感器在填充材料表面扫过, 检测其中铁棒的预埋深度. 检测的范围有两种, 1-100毫米深度 或者1-200毫米深度, 结果精度误差小于1毫米
需求2 : 未知铁棒直径和深度, 扫描估算铁棒直径, 这个精度要求较低, 直径估算误差不超过实际的2倍, 具体扫描过程如图
这些需求使用LDC1614可以实现吗? 或者使用其他IC是否可以实现, 有没有相关的方案资料?
感谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前有一些需求, 在非磁性材料中, 预埋了一些长圆形铁棒, 直径5-50毫米,
需求1 : 已知铁棒直径 , 需要使用传感器在填充材料表面扫过, 检测其中铁棒的预埋深度. 检测的范围有两种, 1-100毫米深度 或者1-200毫米深度, 结果精度误差小于1毫米
需求2 : 未知铁棒直径和深度, 扫描估算铁棒直径, 这个精度要求较低, 直径估算误差不超过实际的2倍, 具体扫描过程如图
这些需求使用LDC1614可以实现吗? 或者使用其他IC是否可以实现, 有没有相关的方案资料?
感谢!

您好
这些需求使用LDC1614可以实现吗?
https://www.ti.com/lit/gpn/ldc1614
根据datasheet的说明无法完全满足您的需求(基于现场和实际要求)。
或者使用其他IC是否可以实现, 有没有相关的方案资料?
https://www.ti.com.cn/solution/cn/position-sensor?variantid=14424&subsystemid=16851
这是官方相似的推荐应用。
我看了您给的相关应用的连接, 没找到很合适的应用, 这种隔着非磁性材料,测量磁性材料距离的需求, 贵司有没有比较针对性的方案? 除了这个电感传感器以外, 比如射频或者毫米波之类的, 有合适的吗?
谢谢!
您好
给您分享的应用有通过超声波和光学等的相关应用,没有直接对应的,您都需要做针对您的更改。因为您所说的隔着的材料对于不同的测试方法的衰减系数不同。所以在您的需求里,官方没有完全针对的应用方案,但是我给您推荐的是相关方案,您可以去参考一下。
你好! 我看LDC1614手册中描述, 可以有效测量线圈两倍直径距离的金属. 我的理解是, 只要是线圈的尺寸合适, 应该是可以测量到铁棒吧.
即使铁棒是预埋到水泥中的, 这个介质会导致LDC1614不工作吗?
我已经买到了评估板 准备测试一下看看.
您好
即使铁棒是预埋到水泥中的, 这个介质会导致LDC1614不工作吗?
不是不工作了,您是线圈产生的磁场去感应铁棒,产生的磁场在水泥中存在衰竭(如磁场在空气中存在衰减一样)。所以如我第一次给您的回复结合现场和实际情况会有影响。因为是考虑到实际情况与IC的参数可能比较勉强。所以没有向您推荐。
十分感谢!
我将会实际测试一下, 水泥中的测量表现, 目前正在编写测试程序.
假设LDC1614在水泥介质中仍然能够有限的工作, 我该如何计算线圈距离铁棒的距离呢?
LDC1614在一般工作环境中, 是如何计算这个距离的? 我参考一下.
您好
https://www.ti.com.cn/tool/LDC-DESIGN-TOOLS
请用官方这个工具辅助您设计。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ssztan1
这是如何使用这个工具说明书。