This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2243: 芯片使用问题

Part Number: AWR2243


工程师,你好:

1.我使用AWR2243芯片进行独立的开发,主要架构是AWR2243的LVDS数据交互直连到我们自己设计的FPGA上。天线部分是参照AWR2243EVM的设计,但是在我们使用我们自己的板卡进行基本的测距测试时,发现LVDS收到的IF信号如图1所示, ,其与理想的正弦信号差距较大。第二点我们使用testsource模式能够正常解析出IF信号,所以应该不是我们对AWR2243的数据格式解析出现的问题。请工程师帮忙分析可能的原因。

2.我们使用我们自己的板卡和AWR2243EVM+DCA1000采集卡进行对比。使用testsource,得到IF原始信号之后在我们自己的代码中频域转换处理,我们的板卡得到的IF信号频谱为 ,评估板得到的频谱为 ,可以很明显看到与评估版相比我们的板卡含有很多杂波,并且有很大的直流成分。请问评估板的MMWstudio保存的adcdata.bin文件是否经过滤波等处理?如果是,请问经过了哪些处理呢?是否有相关手册说明?如果adcdata.bin就是未被处理过的ADC原始信号,请工程师帮我们分析一下我们的板卡出现杂波以及大量直流成分的原因呢?