[20:27:34] Matlab Runtime Engine is installed [20:27:34] [RadarAPI]: Starting Matlab Engine.. [20:27:34] [RadarAPI]: Error: “MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass”的类型初始值设定项引发异常。 [20:27:34] Trace: [20:27:34] 在 MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass..ctor() [20:27:34] 在 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String PostProcesspath) [20:27:34] [RadarAPI]: Error: Error occured in Matlab Initialization [20:27:34] [RadarAPI]: Matlab Engine couldn't be Started.. [20:27:35] [RadarAPI]: ar1.selectCascadeMode(0) [20:27:35] [RadarAPI]: Status: Passed [20:27:35] [RadarAPI]: ar1.LoadSettings('C:\Users\35618\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini') [20:27:35] [RadarAPI]: Error: 未将对象引用设置到对象的实例。 [20:27:35] Trace: [20:27:35] 在 AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion() [20:27:35] [20:27:35] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& [20:27:35] ***Script FAILED!*** [20:27:35] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& [20:27:35] Exception message is: [20:27:35] 无法加载 DLL“mclmcrrt8_5_1.dll”: 找不到指定的模块。 (异常来自 HRESULT:0x8007007E)。
安装的是2.1.1.0版本的mmwave studio与32位的8.5.1的Matlab runtime,版本应该是没问题的,怎么解决呀