Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
您好,
我们使用的是 mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02 版本SDK开发2944雷达,我们想将out of box中串口输出数据改为MIBSPI输出数据。关于MIBSPI想请教几个问题:
1. 2944雷达是主设备,外接的MCU做从设备,目前MCU只支持标准SPI协议,那么在配置2944雷达时除了需要将MIBSPI中的 'Enable Compatibilty Mode' 勾选外,'Enable DMA' 选项是否也不要勾选;
2. ’Delay Between Transmissions‘ 中是SPI通信中每发送16个字节(Data Size 中的设置)中间的延时吗?这个默认是0,从设备对应的配置也需要设置为0吗?
另外,我们目前是2944雷达是主设备,只外接了一个从设备。我们希望使用SPI通信传输一帧完整的点云数据时(包括header、点云数据、Range profile等一个循环内所有数据),在开始传输时拉低CS引脚、传输完所有数据后拉高CS引脚。想请教的问题是:在sysconfig中选用了 ’4 Pin Mode with CS‘,并给cs分配了引脚,在代码中如何控制cs引脚呢?
以下是我sysconfig中MIBSPI的配置: