Part Number: IWR6843ISK-ODS
您好,我目前在使用该款雷达进行BP成像算法的实现,遇到以下几个问题:
问题一:需要IWR6843ISK-ODS天线的实际位置,例如:antenna_pos_ori=[0.8;0.8;0.8;0.8;-0.8;-0.8;-0.8;-0.8;0;0;0;0;0;0;0;0;0.1;0.1;0.1;0.1;0.1;0.1;0.1;0.1;0.09;0.02;-0.02;-0.09;0.09;0.02;-0.02;-0.09;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0];这种格式,将每个天线的距离,高度,方位的具体数值都包含在里面。
问题二:因为在用户手册上看到了虚拟天线排布的形式,我们如果将原点认为是在point O的位置是否正确?

问题三:以及我们推理出来的虚拟天线的位置矩阵是否正确?ant_segn_Tx=[-0.75,-0.75,-0.25,-0.25,0.25,0.25,0.75,0.75,0.25,0.25,0.75,0.75;
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;0.75,0.25,0.25,0.75,0.75,0.25,0.25,0.75,-0.25,-0.75,-0.75,-0.25]*wavelength;
问题四:以及数据的存储格式是否按照上图所示的虚拟天线的顺序(图上所示的1,2,3,4,5,6,7...)进行存储的?
问题五:请问天线红蓝色之分是因为有相位翻转,请问180°的相位翻转意味着在数据处理中我们要注意什么问题?