This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV5056: 如何稳定静态电压,有什么外部措施能够稳定静态电压的吗

Part Number: DRV5056
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055

10几毫伏的电压变化在传感器中会造成很大的误差判断,一般的静态电压是电源电压的一半,但是他的静态电压依旧会在一定范围内变化,那么我该如何进行稳定这个静态电压呢。

图是DRV5056的静态电压

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • DRV5056是单极传感器,因此它被配置为仅对正磁场做出响应。鉴于此,如果Vq为Vcc/2,则可能输出摆动的下半部分将没有用处。DRV5055作为双极型传感器工作,并将空闲电压设置为Vcc/2,如你所述。

    静态电压变化实际上是输出端的偏移,需要在软件或硬件中考虑这一点。可以通过软件进行线端校准,将空闲输出电压存储在微控制器的内存中,或者根据应用程序如何使用数据,可以跟踪场强相对于之前测量的变化,以确定位置的变化。

    还可以通过添加一个差分放大器来实现硬件校正,该放大器可以通过电位计设置参考电压进行调整。理想情况下,可以将输出零点移动到理想的测量电压,然后捕获差分放大器的输出。