This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR2944EVM: ccs新建工程问题

Part Number: AWR2944EVM


新建工程时出现  

Product com.ti.MMWAVE_MCUPLUS_SDK v4.4.1.02 is not currently installedand no compatible version is available.

Please install this product or acompatible version.    导致新建不了工程  有没有解决办法    必须要用4.4.1版本的吗

安装sdk时   安装的 mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01-Windows-x86-Install.exe

如果不是必须用4.4.1版本     请问怎样配置成4.7版本呢?

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,
    如果error提示明确要求使用 v4.4.1.02 版本,可能必须安装该特定版本的。
    这取决于您的工程的具体要求。 如果工程是为 v4.4.1.02 版本开发的,并且使用了该版本特有的 API 或功能,那么您可能需要使用该版本。

    使用兼容的 SDK 版本是否可行?
    如果工程没有硬性要求必须是 v4.4.1.02 版本,您可以尝试修改工程配置,
    这可能需要在工程设置中更改 SDK 路径或依赖项。 但是,请注意,不同版本的 SDK 之间可能存在不兼容性。

  • 谢谢您的回复,您的意思也就是说用css新建工程的话 必须用v4.4.1么  ,可是用css打开安装v4.7的例程的时候编译是没有问题的,为社么新建工程却又问题呢?  是不是css新建工程目前还不兼容4.7版本呢

  • 请问在哪修改 新建工程所依赖的sdk版本  呢

  • 问题已经解决,

    打开 File -> preferences -> Code Composer Studio Settings

    找到 General 中的 products   添加上安装自己用的sdk的路径  

    就可以新建工程了