This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1843BOOST: DCA1000EVM

Part Number: IWR1843BOOST

为什么我在用mmwave studio配置的时候发现设置frame为8192,chirp设置为1,frame的间隔设置0.25ms 就无法完整的采集到数据 并且程序会报错。

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,如果你的雷达传感器的采样率很高,那么一个大小为 8192 的帧在很短的时间内就会产生大量的数据。
    如果单个 chirp 的数据量已经很大,而你又设置了非常短的帧间隔 (0.25ms),那么数据传输可能跟不上,导致数据丢失或程序报错。

    尝试降低雷达传感器的采样率,以减少单个帧的数据量。
    适当增加帧间隔,确保有足够的时间来传输和处理数据。你可以尝试逐渐增加帧间隔,直到程序不再报错并且能够完整采集到数据为止。
    减小帧大小,例如尝试 4096 或更小的值,以减少每次传输的数据量。

  • 好的,非常感谢您,我还有一个问题,就是在matlab的时域图里面 观察到的波形幅值比较小,这是什么原因呢

  • 您好,我们一贴处理一个咨询,对于新的咨询请新建一个帖子,我们为您处理。

    这个帖子我就关闭了,如果对您有帮助,烦请点击解决,