This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

涡轮增压器转速测量的解决方案

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC5072-Q1, LDC1314-Q1, LDC1312-Q1

目前我们需要一款电涡流式芯片,用于测量涡轮增压器叶轮的转速。
叶轮区域温度在230~250℃,最大转速30krpm。
叶轮材料:铝合金或钛合金
传感器:输入电压5v,输出方波信号,低电平<0.4v, 高电平>4.5v, 最大输出频率40kHz,车辆ECU通过信号频率判断涡轮转速。
叶轮区域为高温区域,PCB无法抵抗,目前主流方案为铜线圈放置到叶轮旁,放置在常温区域(-40~150℃环境)的芯片发送LC振荡信号给到线圈,线圈由此产生交变磁场,叶轮上产生电涡流影响线圈的磁场值,芯片接受或者测量线圈的感抗周期变化并输出信号。

请帮忙推荐车规级应用的芯片用于解决以上技术应用,谢谢!

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 感谢回复,LDC1101是否满足这样的应用呢?有关LDC想额外确认几个问题:

    1.是否是车规级芯片?

    2. 线圈不是印刷在PCB上,而是线圈绕组,对这样的应用是否有特殊要求?

  • 您好

    我需要研究一下,下周初会回复您。我们有可以运行的设备,但我不确定最高速度是多少。  

    我们还有 LDC5072-Q1,它可以满足速度要求,但这需要特殊形状的目标,可能不适合此应用。

  • 感谢您的回复:

     LDC5072-Q1典型应用是马达转子位置,之前有接触过,需要激励线圈+正弦+余弦线圈,如果此芯片搭配其他芯片如MCU,稳压器等来实现测量转速的功能,我们也是需要的。

    另外我放了一张图片,传感器前端温度较高230℃,所以与旋转叶轮对应的只能是类似如下形状的线圈。

    目前市面上已经有这样的车规级的应用(主要集中在国外JAQUET,ACAM),当然工业测量类的也有成熟的电涡流测转速的产品;在我的搜索过程中发现LDC1101是可以测转速的电涡流芯片,而且只需要一个线圈,芯片测量线圈的Q值/感抗的周期变化输出对应的SPI信号。

  • 您好

    我们的电感式感应产品提供符合汽车标准的 LDC1312-Q1和 LDC1314-Q1器件。 LDC131x-Q1最高可支持~13ksps。 如果我正确理解了您的应用、这将低于所需的40kHz 采样率、但这将是最适合您的应用的器件。

  • 您好,Daniel,感谢您的回复,对我帮助很大。延申的2个问题,麻烦您了:

    1.若是非车规级的 LDC1101应该是最符合的,我看它的采样频率有180kSPS,我看论坛有提到过LDC1101-Q1的版本,是否有量产计划?

    2.如何和TI的工程师进行线下沟通呢?目前我们合作的代理反馈由于我们客户属性一般,代理无法协调原厂的支持。

  • 您好

    .若是非车规级的 LDC1101应该是最符合的,我看它的采样频率有180kSPS,我看论坛有提到过LDC1101-Q1的版本,是否有量产计划?

    感谢您对TI产品的关注!TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    • 在新打开的窗口中点击“订购帮助”下面的“创建案例”按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交
    .如何和TI的工程师进行线下沟通呢?目前我们合作的代理反馈由于我们客户属性一般,代理无法协调原厂的支持。

    目前相关沟通渠道在线上,如果您有需要可以联系相关TI的相关市场人员来寻求相关帮助。

  • 您好,Daniel,经过我们的分析,发现只有LDC1101可以满足功能应用,但是很遗憾此芯片未查询到车规版本。我想问一下此款芯片应用在车辆上的风险高嘛或者说怎么进行外围改善进行规避风险?另外是否有其他客户将此芯片应用在车辆上?另外车规级的认证有计划嘛?烦请给予解答,感谢!

  • 您好

    我想问一下此款芯片应用在车辆上的风险高嘛或者说怎么进行外围改善进行规避风险

    官方不建议这样操作,因为车规级的IC是通过相关测试验证的,所以不建议。

    另外车规级的认证有计划嘛?

    这个相关未来计划请您参考以下链接进行咨询。

    感谢您对TI产品的关注!TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品过程中遇到的技术问题。建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。

    • 打开链接https://ticsc.service-now.com/csm
    • 点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
    • 在新打开的窗口中点击“订购帮助”下面的“创建案例”按钮
    • 在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交