This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AWR1843BOOST: AWR1843BOOST

Part Number: AWR1843BOOST
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, IWRL1432, LP87702

1.手册P15提到了A2/B2的管脚,可以作为内部的LDO输出使用,而在3T4R使用的时候,内部的LDO需要bypass掉,并且在A2/B2上接1V的外部电,同时管脚G5/H5/J5/C2/D2,需要同时由外部提供1V。那么我们如果应用场景只有1T1R(如果支持的话,目前从手册上没有看到他能够支持1T1R的模式)的情况,那么是不是就不需要在以上管脚上外接1V供电了,而直接可以用上内部的LDO以管脚A2/B2作为输出直接供给G5/H5/J5/C2/D2管脚了?

如果是可以这么应用的话,那么G5/H5/J5/C2/D2的Vin_RF1/2要求的2A电流,内部LDO能否提供如此大的电流,这个功耗应该在电源设计中算在那个电压上1.8V、1.2V还是3.3V上?

2.只是用1T1R的情况下,能使用TX2和RX4么,其它通道可以通过寄存器关掉么?
3.如果只是测距的单独的AWR1843+Flash+RS232+JTAG口预留出来就可以了么? LVDS\UART\SPI\GPIO的管脚都做悬空处理是否可以?

 PROC051D(002)_Sch.PDF

麻烦帮忙看一下这几个问题,谢谢

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好

    帮忙看一下有回复吗,谢谢

  • Hi 

    1. 1T1R 不需要使用外部LDO,直接使用内部LDO将1.3V转换为1.0V;

    2. 可以指定1T1R使用特定天线,请先熟悉使用mmW studio进行chirp和天线的相关配置;如果只是使用1T1R进行测距,我们更推荐使用IWRL1432;

    3. AWR184最小系统由晶振,flash构成,在保证最小系统以及烧录的情况下,未使用的外设可做悬空处理。

    Ken

  • 内部LDO转为1.0V,但是从内核电压来看没有内核1.3V的电压呀

  • 是说1.2V转为1V么,是否可以这样理解,当1T1R使用的时候,外部的1V电压可以不用外供,直接由1.2V的电压经过内部的LDO输转换为1V,通过管脚A2/B2(Vout_PA)直接输出给管脚G5/H5/J5/C2/D2(Vin_13RF1/2)么?此时Vin_13RF1/2上的需要的功耗,转换为1.2V上的供电么?

  • 针对第1个问题,内部LDO的输出管脚为A2/B2(Vout_PA)么,因此在1T1R的时候,我们可以直接将A2/B2管脚经过电感与电容滤波后直接输送给器件管脚G5/H5/J5/C2/D2(Vin_13RF1/2)么? 或者需要其它方式链接呢?

  • Hi 

    EVM 已经是bypass LDO 的状态,因此版上不含1.3V, 直接对RF1和RF2进行1.0V的供电。

    Ken

  • 感谢答复!我已经知道评估板是将LDO bypass掉的,但是我目前的问题是在这个评估板上更改,使得内部的LDO工作起来呢?如何实现内部的LDO供电给RF1和RF2呢?电路如何链接呢?

  • 盼复

    另外,是否方便留个邮箱,我将目前实验板的设计思路发给您,还请帮忙审查指导

  • Hi 

    对于1T1R的应用,使用或者不适用内部LDO均可,

    使用内部LDO,则对RF1和RF2供1.3V,

    不使用内部LDO,则对RF1和RF2供1.0V。

    您可以直接回复您的原理图以供我们检查。

    Ken

  • 非常感谢您的答复。

    1)在1T1R的场景中,使用内部的LDO,是不是可以认为通过外部电源如稳压源对RF1和RF2供电1.3V,还是说其它的方式?那么管脚A2/B2(Vout_PA)如何处理呢?

    2)目前我们计划在评估板的基础上只保留AWR1843+MX25V1635FZNQ(Flash)+晶振(CX3225SA40000D0PTWCC)+滤波电容+SOP HEADERS REFERENCE这几页。不再外接FPGA或者MCU,因此SPI也不打算直接引出。还请帮忙审核是否能够实现测距功能?如何能够获取测距数据,能否和贵司现有的评估板配套软件通过某种接口(RS232是否可以?)再通过编译器与电脑互联获取测距数据?

    原计划我们只是引出JTAG和RS232接口,通过外购xilinx的编译器通过这两类接口或者之一接口读取测距数据和调测?

    电源计划使用TP引线与稳压源相链接供电,其中包含了1.24V/3.3V/1.8V/1.3V。请问电源上电的时候是否需要考虑时序的要求?

    3)您之前提到的“可以指定1T1R使用特定天线,请先熟悉使用mmW studio进行chirp和天线的相关配置”,所谓的特定天线能否理解为:在1T1R的配置下,只能使用固定的组合,不能是任意组合么?请问固定组合有哪些?
    请问mmW studio是否有相关的文档?方便的话还请帮忙发下链接,非常感谢您
    4)我们购买的AWR1843 boost预计在6月初会到,初次使用传感器芯片,有诸多不清楚的地方,是否有相关的文档指导,能否帮忙发下文档链接,非常感谢您!
  • 1)对于1T1R的测试需求,评估版可以直接支持,您为什么需要修改供电模式并添加外部稳压源供电?

    如果仅仅是测试用途,我们不推荐对评估版供电进行修改,评估版可以支持您1T1R的测试需求。

    如果是为了量产用途,节约外部LDO,以便降低后续量产的BOM成本,那我们建议使用LP877451代替LP87702对AWR1843进行供电, voutPA和RF1 RF2供应1V.

    2)您测距的代码是希望在芯片上运行还是在PC上运行? 如果在芯片运行,可以去除MCU和SPI

    时序需求在数据手册7.10中有明确说明

    3)没有固定组合,可任意配置

    4)大部分文档位于AWR1843 产品主页和SDK中,如有特定需求,请发新帖。

    Ken

  • 感谢您的回复。

    1)目前自己设计的实验板,是计划奔着小批量生产进行的,通过评估板的原理图,我们已经清楚使用1V供电的模式,然而手册明确写出了1V的供电是3TX同事工作的时候是必须的。之所以考虑用1.3V的供电方式,是想着1T1R工作状态下,功耗应该会降低。所以想请教您1.3V供电时候的链接方式,是不是只需要在RF1和RF2上供电1.3V,Vout_PA悬空即可?

    您推荐在1T1R中也是用1V供电的原因是什么,电源会更好么?

    2) 请问芯片上运行和PC上运行,接口方式是有很大区别么?
    如果是在芯片上运行,在去除了MCU和SPI后,代码是通过什么接口写入芯片的?测距数据又是通过什么接口获取呢?

    3)任意配置的时候,比如说我指定了TX2和RX4工作,其它通道可以是上电状态还是下电状态?功耗能否进一步降低? 如果将TX1、TX3,RX1、RX2、RX3、这些端口做悬空是否可以?

    4)还请抽空帮忙检查下上次发的在评估板基础上删减后的原理图是否有问题,能否实现测距功能?

    盼复!

    祝您身体健康,工作顺心,节日快乐!

  • 期待您的回复

  • Hi 

    1) VOUTBA 连接到decap即可

    2) AWR1843 通过QSPI读取镜像的方式获取源码,测距数据可通过串口获取;

    3)可悬空处理;

    4)请参考 www.ti.com/.../spracl2 中的checklist进行检查;

    如果您寻求低功耗的1T1R测距方案,我们推荐您使用IWRL1432,并使用level sensing例程进行开发和后续生产。

    Ken

  • 非常感谢您的指导,后续有问题的话再向您请教!