Part Number: UCC28C41
UCC28C41QDRQ1 此材料有两种类型的marking,由于来自不同封测厂,但通过量测万用表量测二者pin1与pin8之间的电阻值时,二者示数不一致,前者200KΩ左右,后者3MΩ左右,请问此项参数是否会影响到材料电性及功能,还请帮忙调查,感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
TI 论坛旨在解决客户在使用TI产品设计过程中遇到的技术问题。
您的问题属于工艺和芯片质量问题范畴。
建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
打开链接ticsc.service-now.com/csm
点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
会有专员为您服务。