This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

产品信息



Name of Parts  Description Unit Price
OPA333AID 1.8V、17µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器 1~99  $   2.300
100~249  $   1.950
250~999  $   1.370
1000+  $   1.104
NE555P 单精度计时器 1~99  $   0.187
100~249  $   0.127
250~999  $   0.098
1000+  $   0.065
INA210BIRSWR 26V、双向、高精度电流感应放大器 1~99  $   0.960
100~249  $   0.796
250~999  $   0.571
1000+  $   0.430
LM339DR 四路差分比较器 1~99  $   0.192
100~249  $   0.131
250~999  $   0.101
1000+  $   0.067
NE555DR 单精度计时器 1~99  $   0.152
100~249  $   0.103
250~999  $   0.080
1000+  $   0.053
TL494CDR 40V、0.2A 300KHz PWM 控制器 1~99  $   0.344
100~249  $   0.234
250~999  $   0.181
1000+  $   0.120
TL3845P 具有 8.4V/7.6V UVLO 和 50% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的经济型单端 500KHz 电流模式 PWM 控制器 1~99  $   0.731
100~249  $   0.562
250~999  $   0.414
1000+  $   0.296
RC4580IDR Dual, 32-V, 12-MHz, low noise (6.5-nV/√Hz) operational amplifier 1~99  $   0.203
100~249  $   0.156
250~999  $   0.115
1000+  $   0.082
CD4066BM96 10pA 开路泄漏电流、20V、1:1 (SPST)、4 通道模拟开关 1~99  $   0.304
100~249  $   0.207
250~999  $   0.160
1000+  $   0.106
CD4053BPWR 具有逻辑电平转换功能的 20V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟多路复用器 1~99  $   0.379
100~249  $   0.257
250~999  $   0.199
1000+  $   0.132
SN74AXC1T45DBVR 单位双电源总线收发器 1~99  $   0.491
100~249  $   0.333
250~999  $   0.257
1000+  $   0.171