TS3A27518ERTWR这个器件,VDD用1.8V供电。在使用时NC通道接了1.8V的信号,但是误把NO通道接了3.3V的信号,在测试时发现NC通道高电平变为2V以上,低电平变为1V左右,感觉像是被NO通道的电平影响了,高电平变高,低电平到不了地。
请问下这颗器件NC和NO的通道不是完全隔离吗?我理解即使NO通道接了3.3,也不应该改变NC通道的电平,影响的只是COM通道的电平?请帮忙解答下,万分感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TS3A27518ERTWR这个器件,VDD用1.8V供电。在使用时NC通道接了1.8V的信号,但是误把NO通道接了3.3V的信号,在测试时发现NC通道高电平变为2V以上,低电平变为1V左右,感觉像是被NO通道的电平影响了,高电平变高,低电平到不了地。
请问下这颗器件NC和NO的通道不是完全隔离吗?我理解即使NO通道接了3.3,也不应该改变NC通道的电平,影响的只是COM通道的电平?请帮忙解答下,万分感谢!
您好,
是的,因为同一个通道的NO和NC只能有一个与COM连接。
在测试时发现NC通道高电平变为2V以上,低电平变为1V左右,感觉像是被NO通道的电平影响了,高电平变高,低电平到不了地。
是在EN为高电平的时候测量的吗?
是否有其它外围电路的影响。
您好,
您是说同一个通道的NC NO会互相有电平影响吗?
不应该的,请检查外围电路,或者在EN为高的时候,测量NC和NO的电平以排除TS3A27518E故障。
您好,
请参考NC与NO之间的croostalk定义。
另外,此芯片只是个开关,根据数据手册“Table 8-1.”,逻辑上是不应该互相影响的。
建议更换芯片试一下。
您好,
依据最新版的数据手册(SCDS260F)的“6.7 Electrical Characteristics for 1.8-V Supply ” ,是支持高于VCC的信号切换的。
建议从TI官网申请样片测试一下。