This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TS3A27518E: NO/NC通道是否完全电平隔离

Part Number: TS3A27518E


TS3A27518ERTWR这个器件,VDD用1.8V供电。在使用时NC通道接了1.8V的信号,但是误把NO通道接了3.3V的信号,在测试时发现NC通道高电平变为2V以上,低电平变为1V左右,感觉像是被NO通道的电平影响了,高电平变高,低电平到不了地。

请问下这颗器件NC和NO的通道不是完全隔离吗?我理解即使NO通道接了3.3,也不应该改变NC通道的电平,影响的只是COM通道的电平?请帮忙解答下,万分感谢!

  • 您好,

    是的,因为同一个通道的NO和NC只能有一个与COM连接。

    在测试时发现NC通道高电平变为2V以上,低电平变为1V左右,感觉像是被NO通道的电平影响了,高电平变高,低电平到不了地。

    是在EN为高电平的时候测量的吗?

    是否有其它外围电路的影响。

  • EN为低,我直接10k pull down了,其他外部信号没有影响,Switch pin电平也是1.8V/0V 的,VDD是1.8V,EN为低;看着没有其他pin的影响了,只有NC NO的影响

  • 您好,

         您是说同一个通道的NC NO会互相有电平影响吗?

         不应该的,请检查外围电路,或者在EN为高的时候,测量NC和NO的电平以排除TS3A27518E故障。     

  • 对的,MUX供电1.8 ,原本NO为1.8V,当NC接3.3V时,NO电平也会变为3V左右,COM口的输出电平也变为了3V左右;
    我也尝试了把EN拉高,发现没有作用,现象一致。

    排查了我外部的线路,NC是用一个MCU push pull输出的,最终电平为3.3V(原设计是配成OD+1.8 pull high的,但是误配成了push pull才发现这个问题)。

  • 您好,

        请参考NC与NO之间的croostalk定义。

       另外,此芯片只是个开关,根据数据手册“Table 8-1.”,逻辑上是不应该互相影响的。

       建议更换芯片试一下。 

  • 你好,补充一点信息,mux供电1.8V,如果NC和NO都采用1.8V的电平,同一通道的NC和NO不会影响,但是如果NC、NO中有一个是3.3V,另一个通道也会变成3.3V,所以我目前怀疑不是芯片损坏,而是芯片内部有一定的逻辑,当NC/NO通道电平高于mux供电的VCC时,会对同一通道的其他pin有影响

  • 已去除供电和EN、switch外的所有外部电路,只引出COM1,NC1.NO1,VDD仍采用1.8V供电,将3.3V接在OM1,NC1.NO1中的任一口,其余两个口都会有3.3V电平。但是当1.8V接在OM1,NC1.NO1中的任一口时,其他通道是正常的1.8V/0V;
    另做了实验确认芯片是好的,能正常使用。

    目前感觉只能是芯片内部同一个通道的三个口在输入电平高于VDD时不是完全隔离的,TI官方是否可以帮忙确认下这个问题?实际使用中不会有这种用法,只是想确认下原因。

  • 您好,

          依据最新版的数据手册(SCDS260F)的“6.7 Electrical Characteristics for 1.8-V Supply ” ,是支持高于VCC的信号切换的。

          建议从TI官网申请样片测试一下。