This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有没有模拟开关的开关内部结构,导通后是否完全等同于继电器?导通后是否类似于一根导线,可以双向传输+/-电压和+/-电流?
看下 TS5A3359 3:1 多路复用器是否满足您的要求?
因为开关在闭合时都会存在导通电阻Ron,Ron越大,流过一定电流后电压降就越大,因此需考虑在流过最大电流时电压降是否满足后级电路要求。
TS5A3359 的导通电阻与供电电压有关,供电电压越高,导通电阻越低,在5V供电时,导通电阻如下截图
导通电阻问题都不太大,因为我的应用电流很小。我主要想确认的是这种器件接通后信号是单向流通的还是可以双向?因为在我的应用里面,接通后,需要既可以正向通过电流,而且可以反方向流回来电流。
TS5A3359是双向模拟开关,电流可以双向流通。另外,也请注意在开关断开时也存在一定的漏电流( leakage current),5V供电时,漏电流如下截图: