This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CD4066B-Q1: 模拟开关的开关内部结构,导通后是否类似于一根导线,可以双向传输电压和电流?谢谢!

Part Number: CD4066B-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359

有没有模拟开关的开关内部结构,导通后是否完全等同于继电器?导通后是否类似于一根导线,可以双向传输+/-电压和+/-电流?

  • 您好,

    都会存在导通电阻Ron的,导通电阻Ron最大是多少您的应用中可以接受?传输的电压和电流分别是多少?我找下看有没符合您要求的产品

  • 谢谢回复!

    我想用在一个检测系统里面,这个检测系统需要检测很多端口,检测的时候会向某个或某几个端口提供电源(这个电源电压和电流都非常小,不超过1V和10mA)或者模拟个负载从端口吸收电流(不超过10mA)。由于端口多,采用分离器件就会很多,看到TI有这个模拟开关,就不知道是否合适?如果合适,能帮忙推荐个型号就最好了。谢谢!

  • 看下 TS5A3359 3:1 多路复用器是否满足您的要求?

    因为开关在闭合时都会存在导通电阻Ron,Ron越大,流过一定电流后电压降就越大,因此需考虑在流过最大电流时电压降是否满足后级电路要求。

    TS5A3359 的导通电阻与供电电压有关,供电电压越高,导通电阻越低,在5V供电时,导通电阻如下截图

  • 导通电阻问题都不太大,因为我的应用电流很小。我主要想确认的是这种器件接通后信号是单向流通的还是可以双向?因为在我的应用里面,接通后,需要既可以正向通过电流,而且可以反方向流回来电流。

  • TS5A3359是双向模拟开关,电流可以双向流通。另外,也请注意在开关断开时也存在一定的漏电流( leakage current),5V供电时,漏电流如下截图: