做了一个简单的测试,将mux507的A侧的前4个通道接地,后4个通道接3.3V,控制A进行通道切换,测量输出端的信号。发现信号从0V切换到3.3V稳定,需要的时间太长了。不知道是什么原因?目前的切换方式是:先使能EN,然后直接进行通道切换。 是否需要在切换通道之前先禁能EN,再进行切换通道,随后使能EN?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
做了一个简单的测试,将mux507的A侧的前4个通道接地,后4个通道接3.3V,控制A进行通道切换,测量输出端的信号。发现信号从0V切换到3.3V稳定,需要的时间太长了。不知道是什么原因?目前的切换方式是:先使能EN,然后直接进行通道切换。 是否需要在切换通道之前先禁能EN,再进行切换通道,随后使能EN?
您好,对于EN的正确操作方式,建议在上电期间,EN保持低电平,使得器件输出为高阻态。
当电压起来到稳定之后,再将EN拉高,输出enable,可以使用GPIO来控制EN的高低电平。
所以上电过程EN是一个由低到高的变化过程。
而开关打开on和关闭off的时间如下图所示:打开时间ton定义为当EN使能即50%电压到输出信号上升到90%的这个时间为ton开关打开的时间。
关闭时间指的是EN下降到50%到输出信号下降到10%的这个时间为toff关闭时间。
所以可以这样测试下看开关是否正常工作。

您好,谢谢您的及时回复。对于Ton和Toff ,它们都是按信号的90%/10%来计算的。所以看附图可以发现测试的Ton/Toff 是和datasheet一致的。我的疑惑是一般使用mux进行多通道信号测量,会考虑阶跃信号的 【满量程阶跃建立时间】参数(通常为0.01%或0.001%满量程),从示波器上可以看出阶跃信号在mux507上的建立时间(0.01%满量程)几乎达到250us。我想知道mux的什么参数会影响到信号的建立时间。因为我要设计一个通道切换速度达到50K的多通道采集方案,什么样的mux能满足我的需要?
您好,开关的建立时间是由很多因素决定的,比如导通电阻Ron,导通电容On-Capacitance。

可以参考一下官网针对MUX的Ron Con是如何影响建立时间的视频:https://training.ti.com/ti-precision-labs-switches-and-muxes-resistance-flatness-and-capacitance?cu=1134454
您好,谢谢您提供的资料。 就我上图的测试,以您的经验来说,250us这正常吗? 如果不正常,可能的原因是什么呢?
250us的建立时间有点儿久,有没有尝试切换其他通道,是否建立时间也是这样?