Part Number: SN74CBTLV3257
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159
TI专家,
您好,客户现在DSP的AD口不够用了,打算用模拟开关来切换,想选个模拟开关用。
1.目前看了两个器件,SN74CBTLV3257和TS3A44159,针对DSP的扩展AD口,那个更合适一些?两个器件有啥区别吗?
2.有没有逆变器中用来切换AD采样的方案推荐,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: SN74CBTLV3257
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159
TI专家,
您好,客户现在DSP的AD口不够用了,打算用模拟开关来切换,想选个模拟开关用。
1.目前看了两个器件,SN74CBTLV3257和TS3A44159,针对DSP的扩展AD口,那个更合适一些?两个器件有啥区别吗?
2.有没有逆变器中用来切换AD采样的方案推荐,谢谢。
您好,我们在ADC IO应用选择多路开关时,主要考虑这么几个电气参数,第一供电电压的范围,因为ADC采样有可能是在低压采样,也有可能是在高压输入采样,所以我们可以考虑选择宽带电压范围的开关器件。
第二导通电阻Ron,导通电阻的大小可能会影响ADC采样的偏移,所以我们尽量选择低Ron的开关器件,当然我们有很多低导通电阻的开关器件。
第三就是导通电容Con,它直接决定输入传播到输出端的速度、下降和上升时间、带宽以及对系统性能至关重要的其他时序参数的主要参数。TI 产品系列中的多路复用器可提供超低 Con、从而实现非常高的数据传输、这在高速应用中非常有吸引力。
第四是漏电流,尤其是在精密应用中,对于进行非常精确测量的 ADC、多路复用器的泄漏电流至关重要。泄漏电流较高的器件可能会导致较大误差并导致系统出现问题。
下面这几款是总结的常用于GPIO或ADC IO口切换应用的器件: