Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4051
市场端发现了失效的现象,请帮忙分析原理图和PCB是否有可能造成失效的问题,谢谢
。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
市场端发现了失效的现象,请帮忙分析原理图和PCB是否有可能造成失效的问题,谢谢
。
您好,具体失效表现在什么问题上?这是一款简单的多路开关,通过S3,S2和S1的高低电平来选通A是和A1~A7的哪路选通,所以器件应用起来并不复杂。
您的意思是S0-S2电平的变化,对应输出通道没有对应的开启是吗?芯片有受到ESD 或者过压等影响吗?
如果S0-S2电平都正常,或者每个引脚电压都没问题,部分功能失效,很可能是器件受到了过应力的影响导致。
您这个失效率高吗?是用了一段时间发现的,还是正常使用就失效? 更换过芯片试过吗?
那这个问题和CD74HCT4051是没有关系的啊,上述电路中产生的7路电压LS_D[7:1]分别给CD74HCT4051,然后通过S0~S2的控制选通这7路哪一路是和A选通的。
但目前的问题,不是发生在CD74HCT4051的功能性上,而是上述电路R144两端的电压不稳定,导致CD74HCT4051开关切换的问题。
您好,根据您的描述,首先不建议输入引脚悬空,因为它是CMOS架构,那么会使得输入端的上下mos管都可能会导通,这样势必会有VCC流经两个mos管的电流,如果说下拉之后,输入引脚还会有浮压,那可能是芯片的问题,下拉的话输入不应该有浮压。
另外,如果要判断CD74HCT4051功能是否异常,我的建议是断开上图中输入端的电路,直接给这七路逻辑电平,看开关是否能正常,从而确定芯片是否已经损坏。
是的,断开外围电路,不用的输入端下拉如果还有浮压,那是不正常的。
除非做了什么动作(比如外围电路已上电,但是CD74HCT4051还未上电,但输出和外围电路有连接,此时已经有电压了)导致出现回流现象,因为CD74HCT4051这款器件没有Ioff特性,有Ioff特性的逻辑器件能防止出现回流。