Part Number: TMUX7219

手册提供了VDD为16.5V、VSS为-16.5V、Vs/Vd为±10V时的leakage current,假如令VDD/VSS都达到22V/-22V,Vs/Vd也接近±22V,leakage current会变化多少呢?如果VDD/VSS都达到8V/-8V,Vs/Vd也接近±8V,leakage current会变化多少呢?
还有个问题,on状态的D端口leakage current要比off状态的要小,这么为什么呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMUX7219

手册提供了VDD为16.5V、VSS为-16.5V、Vs/Vd为±10V时的leakage current,假如令VDD/VSS都达到22V/-22V,Vs/Vd也接近±22V,leakage current会变化多少呢?如果VDD/VSS都达到8V/-8V,Vs/Vd也接近±8V,leakage current会变化多少呢?
还有个问题,on状态的D端口leakage current要比off状态的要小,这么为什么呢?
您好,
手册提供了VDD为16.5V、VSS为-16.5V、Vs/Vd为±10V时的leakage current,假如令VDD/VSS都达到22V/-22V,Vs/Vd也接近±22V,leakage current会变化多少呢?如果VDD/VSS都达到8V/-8V,Vs/Vd也接近±8V,leakage current会变化多少呢?
关于这个问题,我们在数据手册上没看到漏电流随着VDD或者VD,VS的变化曲线,但是当VDD/VSS电压降低时,漏电流也是随之减小的。具体变化多少,抱歉没有这个数据可以参考呢,数据手册给出了几个典型供电电压下的漏电流值大小,可以按照数据手册的测试电路具体测下。
on状态的D端口leakage current要比off状态的要小,这么为什么呢?
关于on状态下的漏电流为什么要比off状态下的小,开关器件的手册中都有给charge injection注入电荷这个参数,charge injection指的是控制端比如SEL或EN耦合到输出端的电荷。
在开关导通的通道上,缺乏消耗这部分电荷的通路,这部分电荷流入到漏极电容和输出电容时,这也是我们经常遇到的问题,就是charge injection会导致输出端有误差的原因。
这里有一篇blog介绍charge injection是如何影响到输出误差的:
不客气,那我就把这个帖子关闭了,后续有什么问题再讨论。