This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMUX1108: 设计可调增益放大器时出现噪声

Part Number: TMUX1108


各位专家:

我在使用TMUX1108模拟开关设计可调增益放大器时出现噪声,供电为单电源供电,SD电压均为1.5V左右,在电源供电区间。电路图以及测试图在附件中,其中第一张为原理图,第二章为PCB图,第三张为测试图,第四张为未经TMUX1108直接焊接电阻的测试图,第五第六张为噪声的放大图,可以看到使用TMUX1108后出现噪声,而未使用TMUX1108直接焊接电阻时没有噪声出现,想请问是否可以使用TMUX1108设计可调增益放大器,如果不行有没有更合适的方案,如果可以,想请问出现噪声的原因是什么以及如何解决这些噪声。另外测试中还发现即使未使用TMUX1108,仅仅将他接通电源焊接到电路板上时噪声也会出现。

希望您能帮助我们。 谢谢你。

  • 您好

    首先,我们来分析TMUX1108是否适合用于设计可调增益放大器。TMUX1108是一款模拟开关,通常用于在多个信号路径之间进行切换。在设计可调增益放大器时,模拟开关可以用来切换不同的增益电阻,从而实现增益的调整。然而,模拟开关本身可能会引入一些噪声和开关电容效应,特别是在高频应用中。

    接下来,我们来分析你遇到的噪声问题。从你提供的测试图来看,使用TMUX1108后出现了明显的噪声,而未使用TMUX1108时则没有噪声。这表明噪声可能与TMUX1108的使用有关。此外,你还提到即使未使用TMUX1108,仅仅将其接通电源焊接到电路板上时噪声也会出现,这进一步暗示了噪声可能与电源、接地或电路布局有关。

    针对这些问题,我提出以下几点建议:

    1. 检查电源和接地:确保电源稳定且接地良好。噪声问题往往与电源噪声和接地不良有关。你可以尝试在电源线上添加滤波电容,或者改善接地布局。

    2. 优化电路布局:检查电路板的布局和布线,确保信号线尽量短且远离高频干扰源。同时,注意模拟地和数字地的隔离,避免数字噪声对模拟信号的干扰。

    3. 选择合适的模拟开关:如果你发现TMUX1108的噪声性能无法满足你的需求,你可以考虑选择其他具有更低噪声和更好开关性能的模拟开关。在选择时,请仔细查看数据手册中的噪声和开关电容参数。

    4. 软件控制:在软件层面上,你可以尝试通过调整开关频率和时序来减少噪声。例如,你可以选择在信号电平稳定时切换开关,以减少开关瞬态过程中产生的噪声。

    5. 测试和验证:在进行了上述修改后,重新进行测试以验证噪声是否得到改善。