Part Number: TMUX6104
目前我使用1MHz的开关频率进行切换,切换过程中会带来尖刺,对我的信号造成干扰,如果我将开关频率设置在什么范围内,能保证尖刺<0.7V呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,TMUX6104是一款4通道的模拟开关,其切换频率性能相对较好。
TMUX6104的开关切换频率可以高达100MHz,这是其在理想条件下的最大切换速率。
所以你的开关切换频率1MHz是肯定能达到的。
对于尖刺,尖刺电压与开关频率、开关信号的上升和下降时间、负载电容、以及布局设计都有关系。
在高频切换时,尖刺更为明显。
首先,从1MHz降低到500kHz或更低的频率可能会减少尖刺的大小。可以逐步尝试降低频率,观察尖刺是否降至0.7V以下。
另外,在每个开关输出端加上适当的滤波电路(RC低通滤波器),可以帮助抑制尖刺。
建议你进行实验,逐步调整开关频率,同时使用示波器监测信号波形。
在实际电路中测试不同频率下的尖刺表现,以确定最佳的运行频率。
PCB布局的话,严格遵守datashee的page24的layout设计指南。
11 Layout
www.ti.com/.../tmux6104.pdf