您好, 我在使用TMUX1308做多路輸入單路輸出到後端的ADC轉換器電路.
初始狀態的波形如下面第一張圖, 每個時間段會做一次ADC的轉換, 波形是平緩穩定的.
但是, 當我將其中一個輸入(例如S5)提高, 如下面第二,三張圖, 則下一個時間段(S6)會有放電狀態的波形並造成不穩定, 造成ADC轉換出的值有偏差.
請問有人可以提供我建議嗎?
謝謝.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好, 我在使用TMUX1308做多路輸入單路輸出到後端的ADC轉換器電路.
初始狀態的波形如下面第一張圖, 每個時間段會做一次ADC的轉換, 波形是平緩穩定的.
但是, 當我將其中一個輸入(例如S5)提高, 如下面第二,三張圖, 則下一個時間段(S6)會有放電狀態的波形並造成不穩定, 造成ADC轉換出的值有偏差.
請問有人可以提供我建議嗎?
謝謝.
您好! 观察上面的波形可以看到 TMUX1308器件存在稳定时间问题。 幸运的是、我们的团队意识到了这个问题、一些客户已经发现、现在发布了适用于 TMUX1308的 P2P 直接替代产品 TMUX1308A。
说明了细节、但最重要的部分是 TMUX1308A 比 TMUX1308具有更好的建立时间性能。 此处还详细介绍了 TMUX1308A 为何应有助于您的系统建立时间性能
您好,
请再尝试下
TMUX1308A-Q1 vs TMUX1308-Q1 (3) (1).pptx