你好!
请按不同信号类型分别推荐一款4:1多路复用芯片,信号类型分别为SPI(四线制)、I2C、RS232、CAN、RS485、RS422、1553B 针对这7种信号类型分别推荐一款芯片,这三种信号的通信速率大于1M。通信方向支持双向通信。 在TI的官网选择了几款TMUX1209 TMUX6209 TMUX7209 TMUX8109 但不确定是否支持 其中的信号,麻烦帮忙选型一下哪些4:1的复用芯片分别支持这7种协议的芯片 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
请按不同信号类型分别推荐一款4:1多路复用芯片,信号类型分别为SPI(四线制)、I2C、RS232、CAN、RS485、RS422、1553B 针对这7种信号类型分别推荐一款芯片,这三种信号的通信速率大于1M。通信方向支持双向通信。 在TI的官网选择了几款TMUX1209 TMUX6209 TMUX7209 TMUX8109 但不确定是否支持 其中的信号,麻烦帮忙选型一下哪些4:1的复用芯片分别支持这7种协议的芯片 谢谢!
您是否有一个需要7种不同协议4:1交换机的系统?多渠道可以吗?对于其中的许多问题,我们不会有单通道解决方案,因为4:1的4线协议需要4通道4:1。因此,我们必须采用2x2ch 4:1来实现它。
SPI-2xSN74LV4052A
I2C-我会提供最便宜的解决方案,因为它是一种非常基本的协议,与SN74LV4052A兼容
RS232-TMUX6209应该工作。+/-15V通常是RS232上的最大电压。
RS422-2x6209应该可以工作
RS485-与6209相同,但如果是4线RS485,那么我们需要其中的2个
我对1554B不太熟悉,所以我需要更多关于电压和电线数量的信息。
对于CAN来说,它变成了情境。通常,CAN信号低于它需要支持的实际电压。通常我看到CAN要求更接近60V来处理故障情况。这是一个要求吗?多路复用器将由什么电源供电?
SN74LV4052A 芯片我查了一下此芯片为单向开关芯片,不适合双向SPI和I2C通信。1553B为航空总线协议其电平范围为+-15V .CAN通信的话按低压总线来选型即可。其信号电平电压小于5V。昨日我查看了下对于通信开关复用芯片应选择低导通电阻 平坦度电阻小的 开启电容Con应为pF级。在TI的筛选器中查看到有支持SPI协议特征的复用芯片,但仅支持2:1。若是4:1的只有模拟类的特征。也查阅了TI开关复用芯片级联的技术说明文档,用3片2:1来实现4:1的效果。但不确定会对SPI通信有多大影响在通信速度为50M的情况下
SN74LV4052A是一个双向设备,因此适用于SPI和I2C。
不过,你不需要级联所有的多路复用器。如果其中一个多路复用器有一个启用引脚,您可以将输入连接在一起,并使用启用引脚连接和断开其中一个复用器。
以下是一个直观的解释:

50MHz应该不是问题。SN74LV4052A可以支持高达500MHz的频率。通过执行我展示的实现,您只需将COFF添加到跟踪+存根中。因此,如果你能减少将SPI信号连接到两个多路复用器的短截线长度,你应该没问题。3.5pF的Coff应该不会产生太大影响。该器件的RON也为4欧姆,因此它很低,有利于减少损耗。