TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

该讨论已被锁定。
您不能再向该讨论中发布新回复。如果您有问题可以开始新讨论

CCS 12.2.0 如何利用Graph功能观测变量的变化情况

在使用graph功能时,如果观测对象为数组,可以正常使用。

但是我想要观测一个维度为1的变量,根据我在 https://bbs.21ic.com/icview-475004-1-3.html 中看到的方法,需要把Acquisition Buffer 大小设置为1,Display Data Size至少为2,并且要打开Left-shifted Data Display以显示完整的串行数据。但我发现在我的 CCS 12.2.0 的graph设置选项中并没有Left-shifted Data Display这一栏,所以我应该怎么设置graph的参数呢?

最佳回复