情况如下:
目前我的通信是485通信,希望将部分通信的数据写入到FLASH保存,后续在需要时取出来使用;
现在就是保存数据和读取数据的FLASH操作问题,
比如写入,接收到通信命令后,写入一个数据,操作如下:
u32DestAddr = &g_u16WriteValue1;
u16WriteValue = 0x1568;
status = update_data_flash((void*)u32DestAddr, &u16WriteValue, sizeof…
情况如下:
目前我的通信是485通信,希望将部分通信的数据写入到FLASH保存,后续在需要时取出来使用;
现在就是保存数据和读取数据的FLASH操作问题,
比如写入,接收到通信命令后,写入一个数据,操作如下:
u32DestAddr = &g_u16WriteValue1;
u16WriteValue = 0x1568;
status = update_data_flash((void*)u32DestAddr, &u16WriteValue, sizeof…
開發版 : UCD3138OLEVM-031
CCS version : V12.7.1.00001
Compiler version: v5.2.9
JTag: XDS110V2
www.ti.com/.../introduction-to-digital-power-controllers.html
我根據上面網址內的影片 Using JTAG with the UCD3138: Overview of programming options 來設定…
用UDC3138做的一个恒流数字电源,SCI做的485通信,通过485设置输出电流,当设置的电流设置在5以下时,电源工作正常,通讯也正常,但是当电流设置在5A时,485就不通讯了,而且后面也不会通讯;
我使用了一个定时10s不通讯就复位SCI功能,也不能恢复通讯,除非在电源停止工作时,复位功能才起作用,可以恢复通讯,但是根据电源工作要求,这个方式行不通,只能用来验证,是由于电流过大造成的通讯中断;
请教有什么方法可解决此问题,或者在SCI软件配置上有什么方法可以改善…
开发板:UCD3138OL64EVM-031
开发环境:Code Composer Studio 6.1.3
编译器:ti-cgt-arm_5.2.4
仿真器:YXDSP-XDS100V3
用JTAG进行仿真时连接不上,是什么原因