在进行参数扫描仿真时,提示TC值重复,我查看了一下,电阻和电容有TC1 和TC2的值。这项如何才能修正。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我这边收到回复,是麻烦您附上您的工程文件(project archive).
我在 回复下方的图标里没找到上传工具,我放到了百度网盘里:
您好,点击插入--图像/视频/文件,然后点击上传,选择文件路径,并上传即可。

不应该呢,或者您先从百度网盘上下载到您的电脑上,放到桌面或者其他路径再试试。
因为我们电脑上不允许安装”百度网盘”这些App,所以无法帮您直接提取。
我这边的各台电脑都上传不了图片,就文字表述下。我在URL 中输入文件地址和文件名:E:\TI_exercise\clipper1.zip。 然后下面的大框显示,“文件或 URL 不是允许被插入。” 我同样试过只写:“E:\TI_exercise\” 和 “E:\TI_exercise”, “E:\TI_exercise\无法上传1.png”、 “E:\TI_exercise\无法上传1.bmp", 下面的大框都是显示“文件或 URL 不是允许被插入。”
您操作错了哈,点击插入--图像/视频/文件之后,不是在URL 空白处输入地址或者文件名,而是点击灰色的“上传”两个字,像我上面附上的图,
点击那个"上传”两个字,然后选择您的文件路径,等待上传就好。
好的,我会将您的文件再和Design Tools team确认下。
您好,project files显示您使用的是比较旧版本的Pspice model?请问您使用的哪个版本的Pspice model?
另外,您也可以提供entire .out file 附上我们这边再看下。
你好,我用的PSPICE for TI 是2021.1 版本的。由于例题中的Diode 没有模型,我直接用了Cadence17.4里的D1N3940的模型,其他几个simulation profile 都是可以运行的。就是这个参数扫描不运行。 这个DSN的*.out 文件就在这个压缩包里。
好的,您的这个问题正在确认中。 有答复了会立即通知您。
您好,似乎是模型本身的问题,因为模型是由别的厂商创建的,所以我们建议您可以直接联系模型供应商。
另外,根据您的问题,TC值被设置为0,0,中间是用逗号隔离,这不是双精度类型的标准格式。 您可以尝试手动修改,当然如果被修改之后,TI是不能保证结果的,所以还是建议您这边联系模型供应商。