Window10系统,安装到Capture.exe时出错,应该如何解决?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个是默认路径没问题,win10系统也支持。这里显示拒绝访问,应该是在安装过程中的文件提取有问题。
您是在管理员身份下运行的吗?如果不是,建议以管理员运行。
您好,管理员身份没问题的话,看起来就是在安装过程中提取文件失败。
您把此路径下的文件夹内容发一下:\Cadence\PspiceTi\PspiceTI\software\
另外,您电脑上是否安装了防病毒软件?可能这些杀毒软件将一些文件给删除掉了导致无法安装。
您好,防病毒软件关掉了也是会出现这种错误。
另外,公司有加密软件,不清楚是否对安装有影响。
安装路径sofeware文件夹内容如下:

您点击安装的时候,是不是安装的上述路径中的installsetup.exe?然后出现的第一个帖子中的报错显示?
因为我看第一幅图的路径D:\Cadence\pspiceTI\Tools\bin\Capture.exe应该是安装完之后生成的文件夹路径。
如果安装报错,那么被拒绝的路径应该是\Cadence\PspiceTi\PspiceTI\software\installsetup.exe这里报错。
您好,
我双击的
,
然后出现用户认证界面如下:

登陆后出现License Agreement,选择 I Accept,单击Next

然后选择安装路径D:\Cadence\PSpiceTI后,点击install,

进入download and install界面 ,在Installing PSpice for TI的过程中,出现第一个帖子中的报错显示


您好,好的,过程没问题。
因为您公司有加密软件,我建议您打开手机热点,使用自己的网络,这样安装看下是否有问题?
如果还有问题,我这边去和Tools team再去确认下。
好的,我这边去确认以下,如有回复,会立即通知您。
抱歉,回复晚了。
您看下文件夹的属性(D:\Cadence\PSpiceTI) 是否为只读状态,不能写?
嗯,把这个只读去掉,勾上的话这个文件夹只读,不能写,所以在安装的时候会报错。
我试了下其他软件,和您目前的这个文件夹状态一样,只读属性,在安装过程中确实和您的这个报错一样。
您再验证下,是否能解决您的问题。