This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电池内阻

如何精确的测量电池内阻

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,我们的阻抗跟踪仪表可以自动测量,并且具有高精度。 测量内部电阻的最佳方法该仪表类似:

    先测量电池上的开路和休息电压,对电池施加恒定电流负载,然后测量负载下的电压。 然后可以使用以下公式:

    Vload = OCV - I*R

    此时您已经测量了 Vload 和 OCV,也知道电流。 因此可以用此方法计算电池的内部电阻。