如何精确的测量电池内阻
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我们的阻抗跟踪仪表可以自动测量,并且具有高精度。 测量内部电阻的最佳方法该仪表类似:
先测量电池上的开路和休息电压,对电池施加恒定电流负载,然后测量负载下的电压。 然后可以使用以下公式:
Vload = OCV - I*R
此时您已经测量了 Vload 和 OCV,也知道电流。 因此可以用此方法计算电池的内部电阻。