Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS54160, TPS65230
为运放提供双电源供电,现在的通用方案是什么,有能输出正负电源的LDO或三端稳压器么,还是用电荷泵,我看了一些电荷泵产品,电压纹波及稳压效果比较差,请说明你们主流的双电源方案是什么。
另,如用正负12V供电,推荐一下有无合适的产品。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
这个要看你的输入电压是多少? 以及负载电流需求多少?
你可以看看TPS65130/1.
Hi
如果要noise,纹波都比较小的话,需要用高PSRR的LDO, LDO有正输出LDO, 也有负输出LDO(同时负电压输入,负电压输出)。
但是前一级的电源还是需要的, 这个你需要看输入电压, 如果输入电压小于8V,你可以选择如上TPS65230 + LDO的方式。 如果高于8V, 选择降压芯片+耦合电感+ LDO的方式,例如TPS54160, 可以在其网站上找到相关方案。