This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

为精密运放提供双电源的电源方案

Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS54160, TPS65230

为运放提供双电源供电,现在的通用方案是什么,有能输出正负电源的LDO或三端稳压器么,还是用电荷泵,我看了一些电荷泵产品,电压纹波及稳压效果比较差,请说明你们主流的双电源方案是什么。

另,如用正负12V供电,推荐一下有无合适的产品。

  • HI

        这个要看你的输入电压是多少? 以及负载电流需求多少?

        你可以看看TPS65130/1.

  • 输入电压还没确定,就一部分运放要8V以上的正负电源,负载电流在100mA左右。

    这吸TPS65130是DC/DC产品,DC/DC产品供给精密运放是不是纹波及开关干扰对运放精度影响比较大,

    现在给精密运放供双电源主流方案有那些,各优缺点我们要比较,能不能说明一下,或给下参考资料。

  • 另,如有正电输出的LDO,反接做负电源,可不可以,如不可以,会有什么问题

  • Hi

        如果要noise,纹波都比较小的话,需要用高PSRR的LDO,  LDO有正输出LDO,  也有负输出LDO(同时负电压输入,负电压输出)。

        但是前一级的电源还是需要的, 这个你需要看输入电压,  如果输入电压小于8V,你可以选择如上TPS65230 + LDO的方式。 如果高于8V, 选择降压芯片+耦合电感+ LDO的方式,例如TPS54160, 可以在其网站上找到相关方案。