This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LP-MSPM0G3507: 无法连上开发板

Part Number: LP-MSPM0G3507

  • 问题现象
  1. IDE:0.0,Debug:XDS110 USB 开发板:LP-MSPM0G3507

操作:

  1. 右键工程,“Debug Project”,加载后出现下图错误。
  2. 点击Force Reset后,显示下图错误。
  3. 点击DSSM Mass Erase后,界面如下图所示。

不断显示正在erase,但是不会成功。

  1. 如果点击OK,错误如下图所示。
  2. IDE:CCS 12.1.0,Debug:XDS110 USB 开发板:LP-MSPM0G3507
  3. 尝试连接后,同样显示如下问题。
  4. 点击Force Reset后,显示如下问题。
  5. 点击DSSM Mass Erase后,无法进行,进行恢复出厂设置。操作如下图。
  6. 显示的错误如下图所示。
  • 产生的起因
  1. 已经有两块LP-MSPM0G3507出现本次问题,问题出现前进行过以下操作:
  2. 下载并运行自己的工程
  3. 调试例程时,采用过逻辑分析仪抓取pin脚电平
  4. 在程序中拉pin脚来使能别的pin脚,用杜邦线连接
  5. (某些具体细节操作可能无法总结)

 

  • 调查
  1. 已经尝试过BSL以及factory reset,都失败。BSL失败图:

 

  1. 尝试过用Jlink调试,虽然暂时失败,但是目前还无法确认采用的Jlink是否支持该功能。
  2. 观察开发板,发现我的程序内点亮的LED依旧点亮,是否可以判定程序还在继续跑?
  3. 已在TI论坛(英文)上求助,暂无解决办法。

(图片太多所以放在下面)