- 问题现象
- IDE:0.0,Debug:XDS110 USB 开发板:LP-MSPM0G3507
操作:
- 右键工程,“Debug Project”,加载后出现下图错误。
- 点击Force Reset后,显示下图错误。
- 点击DSSM Mass Erase后,界面如下图所示。
不断显示正在erase,但是不会成功。
- 如果点击OK,错误如下图所示。
- IDE:CCS 12.1.0,Debug:XDS110 USB 开发板:LP-MSPM0G3507
- 尝试连接后,同样显示如下问题。
- 点击Force Reset后,显示如下问题。
- 点击DSSM Mass Erase后,无法进行,进行恢复出厂设置。操作如下图。
- 显示的错误如下图所示。
- 产生的起因
- 已经有两块LP-MSPM0G3507出现本次问题,问题出现前进行过以下操作:
- 下载并运行自己的工程
- 调试例程时,采用过逻辑分析仪抓取pin脚电平
- 在程序中拉pin脚来使能别的pin脚,用杜邦线连接
- (某些具体细节操作可能无法总结)
- 调查
- 已经尝试过BSL以及factory reset,都失败。BSL失败图:
- 尝试过用Jlink调试,虽然暂时失败,但是目前还无法确认采用的Jlink是否支持该功能。
- 观察开发板,发现我的程序内点亮的LED依旧点亮,是否可以判定程序还在继续跑?
- 已在TI论坛(英文)上求助,暂无解决办法。
(图片太多所以放在下面)