DS90UB971RHBRQ1的原理图帮忙校核,

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,DS90UB971这款是NDA器件,您这边是否已经签署NDA协议,并且拿到UB971的数据手册了吗?
这款器件应该是有EVM 板的,如果您这边已经审核拿到资料,那么关于971的原理图,可以直接参考EVM user's guide.
您好,我目前手头上没有971的数据手册,那么根据我对其他FPD link的数据手册理解,回复如下:
1. IDx对应的地址中应该有一项是上拉电阻open,下拉电阻到地的,所以这里使用跳帽直接接GND。
2. 附图中的EVM板的模式看不太清,请以datasheet参考为准。
3. PDB SW和PDB GND一个是开关 ,一个是跳帽,可以预留一个就行。
但是至少要有一个,目的是为了上电器件保持PDB拉低,等电压起来稳定之后再将PDB拉高,可以参考datasheet中的上电时序,PDB的上电时序要满足要求。
4. 稳压二极管Zener diode。Poc检测位置这个问题我没有看到数据手册的部分,看这里的附图可以参考EVM。